This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:启动 CCS 时出现分段故障

Guru**** 2903460 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1430756/j721exsomxevm-segmentation-fault-when-launching-ccs

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

您好!

尝试启动 Code Composer Studio 时:

我获得的/ti/ccs1281/ccs/eclipse/ccstudio 应用程序 分割故障 错误。

到目前为止我已经尝试过

-正在启动../install_scripts/install_drivers.sh

-注释掉 csstudio.ini 的前两行

-导出 java_tool_options=-Xss1280k 和 java_tool_options=-Xss2560k

仍然获得相同的误差。

中使用5.15.0-124通用内核。

接下来如何操作?

BR、

Marton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用哪种 Linux 发行版?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是 Ubuntu 20.04LTS。

    BR、

    Marton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Ubuntu 20.04.LTS 上安装了 CCS 12.8.1、并且能够正常运行。

    只是为了确认、您解决了以下链接中提到的所有依赖项?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv12_linux_host_support.html

    安装程序依赖项检查器应该已报告没有缺少依赖项。

    如果是

    [报价用户 id="608961" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1430756/j721exsomxevm-segmentation-fault-when-launching-ccs "] 我获得的/ti/ccs1281/ccs/eclipse/ccstudio 应用程序 分割故障 错误[/报价]

    请提供此错误的屏幕截图。

    另请尝试使用以下"Troubleshooting (故障诊断)"链接中9.4.2和9.4.3中的步骤:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#general-ide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ki!

    当然。 我已手动运行:
    sudo apt install libc6-i386 libusb-0.1-4 libgconf-2-4 libncurses5 libpython2.7 libtinfo5

    安装程序不允许我继续。 在上下文中、我使用了脱机安装程序、因为我的计算机在公司代理后面。

    安装后:

    如果我使用 sudo ./CCStudio 运行、则只需获取"Segmentation fault"错误、而没有使用(转储内核)。

    使用-clean 运行没有帮助。

    BR、

    Marton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 将用于什么器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忽略我的最后一个问题。 它位于该线程的标题中。

    对于上下文、我使用了脱机安装程序、因为我的计算机位于公司代理后面。

    是的、这是最可靠的安装方式。

    如果我使用 sudo ./CCSTUDIO 运行、则我只得到"Segmentation fault"(分割故障)错误、而没有(转储核心)。

    您可以生成并附加 Eclipse 调试控制台日志吗? 请参阅以下文档的"Eclipse 调试日志"部分:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ki!

    根据 CCS 诊断日志页面:

    >[CCS INSTALL DIR]/ccs/eclipse/ccstudio -debug -consoleLog


    这将打开除 CCS IDE 之外的单独调试控制台。 当出现错误或崩溃时、请检查调试控制台是否存在任何错误。 然后、可将相关错误消息复制到文件中并提供给 TI 支持。

    但是、由于 CCS 甚至不会启动、因此没有日志记录窗口:

    vim1bp@BP-C-003DU:~/ti/ccs1281/ccs/eclipse sudo ./CCStudio -debug -consoleLog
    分割故障

    还有其他想法吗?

    BR、

    Marton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够在同一文件夹中运行./eclipse?

    遗憾的是、查看所有日志或诊断信息将很难进行调试。 我想知道您的安装是否损坏。 也许尝试重新安装(确保完全删除现有安装文件夹以及创建的任何工作区文件夹)?