This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS Theia 1.5.1 SysConfig Visual Save Bug

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1437434/codecomposer-ccs-theia-1-5-1-sysconfig-visual-save-bug

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在一个工作区中有多个项目时看到一个视觉错误。

我使用 MSPM0_SDK_2.2.0.05和 SysConfig 1.21.0。

打开不同项目的多个 sysconfigs 时、对其中一个项目进行更改将会为所有这些项目生成取消保存图标。

当我仅编辑 GPIO_toggle_output.sysconfig 时、尽管我尚未编辑 TIDA_012043.sysconfig 或 ADC12_max_freq_dma.sysconfig、但全部三个 SysConfig 文件中都有圆圈。

我不确定后端是否有东西将它们链接在一起、但实际上更改不会应用于每个文件、而只是应用于图标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否 关闭其他2个 syscfg 并再次尝试重新打开它们?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    感谢您的响应。

    同样、1个 SysConfig 的更改不会应用于其他2个 syscfg 文件。 关闭这些文件会询问我是否要保存并重新打开它们没有任何作用。  

    这是一个视觉错误、它不会影响文件本身、但会让人困惑、并且涉及到可能将其误认为链接的新用户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道我要将该主题更改为 CCS 主题。 我想如果可以解决或受平台限制、他们会提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以重现此问题。 我看起来像一个明显的错误。 我为此提出了一个 TT。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11980

    谢谢你

    Ki