This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1314R10:使用 UART 进行固件升级

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, LP-EM-CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1437217/lp-em-cc1314r10-firmware-upgrade-using-uart

器件型号:LP-EM-CC1314R10
主题中讨论的其他器件:CC1314R10

工具与软件:

你(们)好  

是否有办法使用 UART 升级固件? 在这方面、请为我提供支持、以便在不使用工具的情况下使用 UART 进行固件升级、是否有任何固件升级参考。请为我提供示例。

此致、

Manivel M.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manivel:

    是的、可以使用串行引导加载程序。 请参阅此应用手册:  

    https://www.ti.com/lit/swra466

    谢谢、  

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie H:

    我们已经使用串行 UART 测试了固件升级、并提供了您的参考和良好的工作性能。

    我们假设您共享的串行引导加载程序源代码与 cc1314r10板的引导加载程序进行通信 (通过 UART/SPI 将应用程序映像传输到板)。  
    这意味着引导加载程序已在电路板中运行。 那么在哪里可以找到当前正在运行的引导加载程序源代码呢? 以及如何编译和刷写 CC1314R10板的引导加载程序。

    我们的目标是来自我们的应用程序、我们需要更新新的应用程序代码
    1.接收新的应用程序映像并将其存储在外部/内部闪存中。
    2.跳转至引导加载程序。
    3.从引导加载程序中、验证并运行新的应用程序映像。

    为此、我们可能还需要更新引导加载程序源代码。

    此外、我们要问您、是否可以通过低于1 GHz 频率的无线方式进行固件升级(可能使用两个 LP-em-cc1314r10 Launchpad)。 是否有可用的示例? .

    请帮助我们达到我们的要求。

    此致、
    Manivel M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manivel:

    应用手册中描述的串行引导加载程序存储在 ROM 中。 很遗憾、我们不提供源代码。

    如果您需要闪存引导加载程序、可以使用 MCUBoot 实现作为起点。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJUmuKtNwqzAzqYhC6ptwA__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST&placeholder=true

    谢谢、

    Marie H.