This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Theia AM263P4:外设寄存器不可用

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1432898/codecomposer-theia-am263p4-peripheral-registers-not-available

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

根据、 AM263P4:调试器的外设寄存器-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛、外设寄存器在 Theia 也不可用。

我们可能在何时实施这项计划? 我的意思是我们可以有一个季度(最好是一个月)来期待它的到来吗?

谢谢你。

Kier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将向 AM263x 团队发送您的主题。 如果您在几个工作日内未收到回复、请随意 ping 该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier、

    由于印度的排华节假日、敬请期待延迟回复。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kier、

    此问题已上报、将予以解决。 我希望在12月第二周(12/13/24)结束前提供最新情况。 感谢您和客户对此事的持续耐心等待。

    此致、

    Zackary Fleenor