This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCスタジオ:将 CCS5_PROJECT 导入到 CCS12中

Guru**** 2905260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1439402/cc-importing-ccs5_project-to-ccs12

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

大家好、我想将 CCS5_project 导入到 CCS12中、但也存在一个问题:"产品 XDAIS v0.0当前未安装、并且没有 cc PRCJECT_NAME"。 然后、我找到了在网络信息中解决 CCS4到 CCS6相关问题的过程、但我的用例中使用了不同的操作。 请告诉我如何解决。 此致、Okutsu Takahiro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Okutsu-San,

    您能否共享您的项目? 我至少需要项目文件夹中的三个.*project 元数据文件来进一步调查。

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ki-San。 感谢您检查我的问题。 我在此处附上了我的项目。 此致、Taka Okutsu.e2e.ti.com/.../Tst_5F00_CODEC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Okutsu-San,

    感谢您提供附件。 我在这里看到多个项目。 是否有显示问题的特定项目或是否所有项目都有问题?

    在任何情况下、我都可以将它们全部导入到 CCS 12环境中。 我可以看到它们是非常旧的基于 C55x 的项目。 虽然 C55x 仍受支持、但这种支持已被弃用。 需要考虑的一点是、CCS 不再附带 C55x 编译器。 在尝试导入编译器不可用的工程时、这可能会导致问题。 您是否明确安装了 C55x 编译器支持? 如果没有、则可以从 应用中心获取 或从 https://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download_archive.htm#C5500手动下载。 如果您是手动下载、请在 C:\ti 位置安装、以便 CCS 可以自动检测它

    谢谢你

    Ki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki-San 感谢您的答复。 根据您的建议、我去过 DL 并将 C55x 编译器安装到 C:/ti Loc、 在我的计算机上运行"ti_cgt_c5500_4.4.1_setup_win32.exe"、但错误不会消失。 有什么问题吗? 此致、Okutsu Takahiro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Okutsu-san

    在看项目时、我看到了更多的依赖关系。 此工程非常旧、较新的 CCS 版本已弃用对其中许多依赖项的支持。  

    我看到它依赖于 DSP/BIOS 5.40 (不随 CCS 提供):

    https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/dspbios/5_40_03_23/index_FDS.html

    我现在还看到了 XDAIS 依赖关系。 但我认为这是不需要的。 我想您可以打开该工程的.cproject 文件并删除以下行的所有实例:

    请访问 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1064624/ccstudio-c2000-xdais-v0-0-error-on-cc-studio-v11

    上面的主题和您在 XDAIS 和 DSP/BIOS 方面有相同的问题。

    在我删除,cproject 中的行并安装了编译器4.4.1和 DIOS 5.40之后,我可以构建您的项目。

    确保 CCS 检测到编译器和 BIOS:


    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ki-San。 感谢您提供新信息。 我检查了"properties->build->C5500 Compiler"窗口中的 C5500 Compiler v4.4.1和 DSP/BIOSSv5.4.0。 (虽然您的 CCS 屏幕与我的环境不同。 )并且在我的环境中、属性->常规->下没有"Product (产品)"选项卡。 如何删除  XDAIS 的 Matter? 此致、Okutsu Takahiro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ki-San。 感谢您的 建议(我可以删除"XDAIS"行)。 然后我可以成功地将旧工程导入到 CCSv12中。现在我成功地构建了它们并实现了目标运行。 非常感谢。 此致、Okutsu Takahiro。