This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:关于抗混叠滤波器

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1440773/tlv320aic3109-q1-about-anti-aliasing-filter

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

工具与软件:

您好、我们正在尝试使用 DSP 在 fs=8kHz (奈奎斯特点=4kHz)时将 SineWaves 的信号传入 TLV320AIC3109的 ADC-DAC、并且大约1kHz 已正确输出、但大约2.5kHz 至3.5kHz (可能是通过滤波器切断)它们不会出现在 DAC 上。 我们希望工作频率高达3.5kHz。如何控制抗混叠滤波器的截止点? 我们的 CLK 设置是 atached *。txt 文件。 此致、Takahiro Okutsue2e.ti.com/.../AIC3109_5F00_RegSetting.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结束线程、因为我在另一个线程中帮助 Okutsu-san 处理相同的问题。