This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Code composer Theia v151始终保持在启动界面中

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1438500/codecomposer-code-composer-theia-v151-stays-in-splash-screen-forever

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具与软件:

大家好、我试过 Code Composer Theia Code Composer v151、它会永远停留在启动界面上、而且永远不会启动。

后端似乎正在正常启动:

...

2024-11-13T16:56:37.657Z 根信息完成启动后端应用程序:0.0ms [后端启动后2.669s]完成
2024-11-13T16:56:37.705Z 根信息解析插件列表:213.5 ms [后端启动后2.718秒完成]
2024-11-13T16:56:37.858Z 根信息部署插件列表:365.8毫秒[后端启动后2.870秒完成]
2024-11-13T16:56:37.861Z 根信息[e62393f7-e837-4e1c-b71b-xxxxxxxxxxxx]等待后端部署:0.7毫秒[后端启动后完成2.871秒]
2024-11-13T16:56:37.952Z 根信息[e62393f7-e837-4e1c-b71b-xxxxxxxxxxxx]正在加载插件贡献
2024-11-13T16:56:39.837Z 根信息[ccs-server:stdout][ccs.trace] CCSServer>IDE 会话正在进行:c99f50370ad6-4774-b6da-xxxxxxxxxxxx (服务器 v1.5.0.202407270237)
2024-11-13T16:56:42.842Z root info ccs-server ["connected to 'ccs-server' process - ready for handshing..."]
2024-11-13T16:56:42.846Z 根信息[ccs-server:stdout] CCSServer started! [3224ms]
2024-11-13T16:56:42.850Z 根信息 CCStudio [
 'CCS-服务器和 thea -后端之间的握手完成-等待 thia -前端。。'
]

但前端永远不会离开启动界面。

值得注意的是、之后我还下载并安装了 Code Composer Theia v131、并且发生了相同的情况。

我不确定原因可能是什么、在任何地方都找不到可以帮助我理解问题的日志文件。

提前感谢您的任何帮助

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的计算机的主机操作系统(和版本)是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、感谢您的答复、主机正在运行 Ubuntu 20.04。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在 Ubuntu 20.04计算机上安装了 CCS Theia 1.5.1。 在我解决了所需的依赖关系后、它可以正常工作。

    是否可以确认解析了依赖检查程序报告的所有依赖项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在安装之前已满足相关条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定为什么会出现此问题。 我想提出一项建议、即尝试下一个版本的早期版本。 如果您有兴趣、请与我一起开启私人 E2E 对话。

    谢谢

    Ki