This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-CCS-EVM:如何从文件夹将工程导入 SOM Theia

Guru**** 2819795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1437677/f29h85x-som-evm-how-to-import-a-project-into-ccs-theia-from-a-folder

器件型号:F29H85X-EVM SOM

工具与软件:

您好、专家:

我从其他公司的 CCS Theia 工作区获取了一个项目的 zip 文件、提取 zip 文件后、尝试将其导入 CCS Theia 工作区。

通过"导入项目..." 在"file"菜单中、无法发现此 zip 文件夹、无法从 zip 文件或文件夹中以 CCS (eclipse)形式导入。

然后我尝试 将它从系统文件 浏览器中拖放到 CCS Theia Explorer 中、它可以添加到我的 CCS Theia 工作区、但无法构建、似乎未被视为 CCS 工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    尝试解压工作区外部的目录中的项目(例如:下载)。 此时、您应该可以 将其导入工作区并正常编译。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

    我在工作区外解压缩了该项目。 除了 拖放之外、您能帮助引导导入它的方法吗?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    请参阅本指南: 适用于 CCS Theia 的 C2000 F29x 基础知识技术讲座

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

    没有介绍如何从您提到的指南文档中的文件夹导入工程。

    我在工作区外部解压缩了该工程、并将其导入到了工作区、如下所示。

    但仍然无法编译、我发现这个新导入的工程的图标与其他工程的图标不同、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    导入步骤对我来说是正确的! 听起来很简单、您是否可以尝试最小化项目、双击该项目、然后再尝试构建?

    如果这样做不起作用、 您能否与我分享该项目以便进一步了解它?

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

    我已经通过电子邮件将项目 zip 文件分享给您。 请帮忙尝试。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    感谢您的发送。 进一步检查后、在发送的工程的.project 文件中、将一些字符插入到以下位置、这将限制用户导入和编译工程。 务必确保不更改此文件。 完成这些修改并导入项目后、我就能够进行构建了。 我正在使用 CCS Studio 网站上的 CCS Theia 1.5.3。

    仅供参考、编译失败、因为我没有权限访问项目中使用的某些"#Includes"。 也许您也可以使用 CPU1_RAM 文件夹中的.out 文件、而不是再次构建它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

    谢谢。

    它的工作原理是这样。

    客户可能 在压缩文件夹之前无意中修改了此文件。