This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:多核项目 CCS Theia

Guru**** 2901290 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1438576/launchxl-f28p65x-multicore-project-ccs-theia

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具与软件:

您好!

我试着在 CCS Theia 中设置一个多内核项目。 C2000Ware 中有一个适用于多核微控制器的示例工程。 它使用第三个工程、该工程将 CPU1和 CPU2工程组合在一起。

本示例使用我不想使用的 SysConfig。

 

第二个示例工程不使用 SysConfig、但不使用多核工程。

 

我曾经试过自己设置这个多内核项目、但是我不能更改项目类型。 在 CCS 中、可通过创建新工程来更改工程类型:

 

在 CCS Theia 中、创建时该选项不可用、创建后无法再更改该选项:

 

该设置在 CCS Theia 中如何工作。 我想使用此多内核项目、这样我就可以构建、加载、连接和调试两个内核。 我找到了以下资源、但它们对 CCS Theia 没有帮助:

https://software-dl.ti.com/C2000/docs/C2000_Multicore_Development_User_Guide /_static/pdf/C2000_static.pdf Multicore_Development_User_Guide

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/application_notes/appnote-system_project_debug_launch.html

 

是否有人知道该怎么做或有任何追索权?

此致、

罗马语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    如果不使用 SysConfig、则不需要第三个项目。 每个 CPU 可以分别拥有自己的工程。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的,我试过,它起作用了。 借助第三个系统工程、我可以直接加载和连接两个内核。 这些系统项目是否尚未在 Theia 实施?

    此致、

    罗马语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan
    感谢你的帮助。 它努力设置了该多核心模板项目。
    但总体而言、在 Theia 很难让事情正常运行。 不知道如何设置静态库、设置调试配置等。 此外,没有很多的帮助可以在网上找到,也许它只是太早。 我认为最好是从 Theia 开始、然后使用普通 CCS。
    此致、
    罗马语