This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS Theia 错误"spawn ccs_theia_setup_1.5.1.0003.exe EACCES"尝试更新 IDE 时

Guru**** 2913820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1442928/codecomposer-ccs-theia-error-spawn-ccs_theia_setup_1-5-1-0003-exe-eacces-when-trying-to-update-ide

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

我在尝试将 CCS Theia 1.5.0更新到1.5.1时遇到以下 JavaScript 错误。

错误:spawn ccs_theia_setup_1.5.1.00003.exe EACCES
At ChildProcess._Handle.onExit (节点:internal/child_process:283:19)
位于 onErrorNT (node/child_process:476:16)
在 process.process TicksAndRefjections (节点:internal/process/task_queue:82:21)

我已经发现这是某种权限问题、但在文档或 E2E 中找不到任何类似的内容。

操作系统是运行 Windows Defender 和 Theia 1.5.0.11的 Win10 Pro 22H2版本19045.5011

我希望这些信息足以帮助您开始学习。

谢谢!