This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:使用外部温度传感器进行实时检查

Guru**** 2903390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1442838/tms320f28335-check-in-real-time-using-external-temperature-sensor

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

你(们)好。
我尝试通过连接 dsp28335和外部温度传感器 TMP36来实时检查温度。
我想使用基于 I2C 的 LCD1602A 显示器来查看实时温度、但在进行调试时、会显示以下错误。
错误代码如下所示。
ccs:gmake:***[main.obj]错误1
由于错误、未重制 gmake:Target 'All'。

很抱歉、我不擅长英语。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiyoung:

    您能否在调试控制台上发送包括完整消息在内的错误屏幕截图。 由于代码中存在一些错误、构建似乎失败。

    此致、

    Aishwarya.