This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:调试源查找路径

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1442798/codecomposer-debug-source-lookup-path

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

在单步执行 SDK 代码时、我能够在每个调试会话中找到一个文件。 在下面的示例中、我可以浏览 PMIC 文件夹并能够调试源代码。

但是、我似乎不能通过源查找路径将此设置为永久。 为了避免上述问题、我必须在以下对话框中具体说明什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    [报价 userid="479799" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1442798/codecomposer-debug-source-lookup-path "]在以下示例中、我可以浏览 PMIC 文件夹并调试源代码。

    找到某个文件后、调试器应将该路径添加到源查找路径中、并记住该路径、以便在将来的调试启动时使用。 这不是发生了吗?

    另请参阅幻灯片51-55: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/training/ccs_tips-and-tricks.pdf

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    谢谢观看幻灯片。

    找到文件后、调试器应将此路径添加到源码查找路径中、并记住此路径供以后的调试启动使用。 是否未发生这种情况?

    是"Locate File"似乎适用于其他文件。 我认为这是你们幻灯片中的方法1。

    我注意到 CCS 会自动将以下路径(从/nightlybuilds 开始)添加到.launch 文件中、该文件在您的幻灯片中似乎是方法2。

    我想我现在明白原因了。

    如开头的问题中所述、我之前手动添加的路径 "source - C:\ti\mcu_plus_sdk_am263px_09_02_00_56"不成功、但我注意到这与方法3不同。  方法3使用 首选项 -> Debug -> Source Lookup Path (源代码查找路径)、但我通过 Project Properties (项目属性)添加了该路径。

    后一个 对话框不提供搜索子文件夹、我认为这是关键区别。

    总之、我想方法1现在是可以的。 不过我可以看到、如果我们更改 SDK 版本、这将中断路径映射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    后一个 对话框不提供搜索子文件夹的功能、我认为这是关键区别。

    在子文件夹中进行递归搜索可能会导致性能问题、因此方法1最好。

    不管怎样、我想方法1现在是可以的。 但我可以看到、如果我们更改 SDK 版本、这将中断路径映射。

    是的、当有更改时、您可能需要重做、但每个实例只需重做一次。