This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CODECOMPOSER

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1443323/codecomposer-codecomposer

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

我已成功使用以下命令通过 docker/VNC 和 Code Composer Studio 12.8 (包括调试)进行功能设置

docker run -p 5900:5900 -p 2222:22 -e XRES=1920x1080x24 -e TZ=Europe/Copenhagen --device=/dev -v /dev/serial/by-id:/dev/serial/by-id -v ~/remoni_repos:/home/ubuntu/remoni_repos --privileged rsolano/ubuntu-vnc

但是 Code Composer Theia 找不到 XDS110、并且在调试时抱怨缺少 COM 端口(找不到匹配的 COM 端口)。  

主机和容器都在运行 Ubuntu、并且没有 COM 端口。 Theia 是否需要任何其他映射、或者是否可以在某个位置指定端口/设备?

此致 Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Docker 环境中、CCS Theia 似乎有一些问题。 我们正在调查、但到目前为止还没有新的更新。