This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:SysConfig 中不支持配置外设之间的事件/触发器

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1444433/lp-em-cc2340r5-no-support-in-sysconfig-to-configure-event-triggers-between-peripherals

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfigCC2340R5

工具与软件:

SysConfig 版本1.21.1中未提供配置可访问性来配置来自外 设的事件以触发订阅者外设。
如果有任何方法(除了直接外设寄存器配置)可以这样做、请分享。
示例: 我需要 ADC 由计时器触发。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。  

    目前、CC2340R5上的 LGPTimer 不支持 ADC 触发。  

    我建议您参考 计时器驱动程序 doxygen https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_lowpower_f3_sdk/8.20.00.119/exports/docs/drivers/doxygen/html/_l_g_p_timer_l_p_f3_8h.html 中提供的周期性计时器示例 

    我希望这将有所帮助、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢。 好的。

    符合我的要求、  
    "配置周期性计时器中断->从计时器获取中断->在同一 ISR 中触发 ADC (单次)->获取周期性 ADC 读数"

    这是你的意思吗?


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    关于我的要求、  
    "配置周期性计时器中断->从计时器获取中断->在同一 ISR 中触发 ADC (单次)->获取周期性 ADC 读数"[/QUOT]

    您可以考虑使用以下代码片段。 我基本上采用了空示例、在 SysConfig 中添加了一个 ADC 和一个 LGPTimer 实例(我保留了默认命名)。 然后用以下内容替换了 empty.c 的所有内容:  

    /*
     *  ======== empty.c ========
     */
    
    /* For usleep() */
    #include <unistd.h>
    #include <stdint.h>
    #include <stddef.h>
    
    /* Driver Header files */
    #include <ti/drivers/GPIO.h>
    // #include <ti/drivers/I2C.h>
    // #include <ti/drivers/SPI.h>
    // #include <ti/drivers/Watchdog.h>
    
    /* Driver configuration */
    #include "ti_drivers_config.h"
    
    #include <ti/drivers/timer/LGPTimerLPF3.h>
    #include <ti/drivers/ADC.h>
    
    ADC_Handle adcHandle;
    LGPTimerLPF3_Handle lgptHandle;
    
    volatile uint_fast16_t adcValue;
    
    void timerCallback(LGPTimerLPF3_Handle lgptHandle, LGPTimerLPF3_IntMask interruptMask) {
      // interrupt callback code goes here. Minimize processing in interrupt.
      ADC_convert(adcHandle, &adcValue);
    }
    
    /*
     *  ======== mainThread ========
     */
    void *mainThread(void *arg0)
    {
        ADC_init();
        // initialize optional ADC parameters
        ADC_Params adc_params;
        ADC_Params_init(&adc_params);
        adc_params.isProtected = true;
        // Open ADC channels for usage
        adcHandle = ADC_open(CONFIG_ADC_0, &adc_params);
    
        LGPTimerLPF3_Params lgpt_params;
        uint32_t counterTarget;
        // Initialize parameters and assign callback function to be used
        LGPTimerLPF3_Params_init(&lgpt_params);
        lgpt_params.hwiCallbackFxn = timerCallback;
        // Open driver
        lgptHandle = LGPTimerLPF3_open(CONFIG_LGPTIMER_0, &lgpt_params);
        // Set counter target
        counterTarget = 48000 - 1;  // 1 ms with a system clock of 48 MHz
        LGPTimerLPF3_setInitialCounterTarget(lgptHandle, counterTarget, true);
        // Enable counter target interrupt
        LGPTimerLPF3_enableInterrupt(lgptHandle, LGPTimerLPF3_INT_TGT);
        // Start counter in count-up-periodic mode
        LGPTimerLPF3_start(lgptHandle, LGPTimerLPF3_CTL_MODE_UP_PER);
        // Generate counter target interrupt every 1 ms forever
    
        while (1)
        {
            sleep(1);
        }
    }
    

    我希望这将有所帮助、

    此致、