This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS v9.3 - RTOS 分析器出现故障-突然-

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1446573/codecomposer-ccs-v9-3---trouble-with-rtos-analyzer---all-of-a-sudden--

工具与软件:

过去2年里、我一直在一个项目上使用 RTOS 分析器。 它是采用 TI-RTOS 的 C6748。 该方法一直有效、虽然有时我不得不重启它来显示一组新的数据、但在其他时候启动和停止处理器就足够了。

然而,就在最后两天,它拒绝显示任何数据。 我以相同的方式启动和停止它、现在它仅显示 Live Session、Execution Graph、Processor Loads 等的空选项卡、而在停止处理器时不显示任何数据。 我没有更改.cfg 设置、它们是:

LoggingSetup.sysbiosLoggerSize = 500000;
LoggingSetup.mainLoggerSize = 500000;
LoggingSetup.loggerType = LoggingSetup。 LoggerType_STOPMODE;
LoggingSetup.countingAndGraphingLogging = true;
LoggingSetup.loadTaskLogging = true;
LoggingSetup.loadSwiLogging = false;
LoggingSetup.loadHwiLogging = false;
LoggingSetup.sysbiosSemaphoreLogging = true;

调试探针是 Blackhawk USB560。

我试过通常的可疑操作、如重新启动目标、重新启动 CCS、甚至重新启动计算机。 然后,我安装了相同的系统和项目在第二台计算机(也赢10 ),同样的事情发生在那里!

我感到困惑,因此,如果有任何线索,他们会被赞赏.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘了添加说明、我还尝试删除 DVT 文件夹、也尝试从-clean 命令开始。 没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    请注意、您使用的(版本的)工具不再受支持。 这包括您的 CCS 版本、调试探针、器件和一般的 TI-RTOS。 因此、不幸的是、我们不能在这里提供很多支持。

    您似乎尝试了常规的故障排除步骤。 如果您在清洁机器上安装了全新的 CCS、并且使用完全相同的项目和工具版本、但仍然无法正常工作、恐怕我无法提供更多见解。 你确实需要在 cfg 中启用日志记录、但你使用的 cfg 文件与以前相同。

    TI-RTOS 上次得到了器件专家的支持、因此我会提请他们注意此主题、以防他们能提供任何其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的答复。 如果器件专家有任何见解、请告诉我。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们也无法再支持 TI-RTOS。 但是、这看起来不是一个 TI-RTOS 问题。 您是否有已提交和保存的早期工作代码? 也许你可以在新安装的 CCS9.3上试用它。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    感谢您的建议。 我恢复到早期的代码签入、该功能再次正常工作。 我还不确定原因、但我将逐一重新添加这些更改、看看会损坏 RTOS 分析器的原因。 我们可以关闭该 TT。

    再次感谢、

    James