This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如何在选择项目名称时改变文本颜色

Guru**** 2900320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1447976/codecomposer-how-to-change-the-text-color-when-choosing-the-project-name

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

尊敬的专家:

我 在 win11中将 CCS12.6与 CCS-Dark 主题一起使用

但是、当我选择项目时、文本会变为黑色、如下所示:

在 win10中、具有相同设置的文本颜色为浅灰色。

如何在 win11中更改文本的颜色?

谢谢!
LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    坦率地说、CCS Eclipse 中的黑暗面并不理想。 有足够的限制、即使我更希望我的系统为暗主题、我也会在默认的亮主题中使用 CCS。  

     CCS Theia 和 CCS 20中的黑暗主题体验要好得多。 由于我们弃用了 CCS Eclipse、我是否可以建议试用 CCS 20?

    谢谢

    Ki