This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS v20 -找不到 SK-AM64B 快速入门指南

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1447823/codecomposer-ccs-v20---cannot-find-the-sk-am64b-quick-start-guide

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:SK-AM64BAM6442

工具与软件:

点击 SK-AM64B 快速入门指南链接

该标记被删除 
"无法获取/explore/local "

这是为了启动:SK-AM64B 快速入门指南(该伪影是错误的!)



我确实根据
(+) SK-AM64B 快速入门指南手册本身进行了编辑:应该澄清/替换 AM64B 入门指南图片(并重复使用 SPRUIY9B 中的照片)以及建议的标注-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
(之前与讨论过 (+) Kallikuppa Sreenivasa 的配置文件- Kallikuppa Sreenivasa - TI E2E 支持论坛 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上是在 Windows 10上。 Ubuntu 24.04 LTS 上的相同消息  "Cannot get (无法获取/explore/local)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

      本周、我们一直在推送对开发人员专区内容的更新。 我想知道这个是否暂时不同步、此时"入门"构件上的链接和 Resource Explorer 中的内容未对齐。

    这是我今天早上看到的:

    点击快速入门指南的第一个链接、我会得到:

    我不确定指南本身何时计划更新以包含 AM64B SK 图片、而不是旧的 AM64 SK。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上我看到您是在 CCSv20内部报告这个情况的。  这对我也不起作用。  我将不得不查看发生了什么情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的报告。  

    我提交了一份缺陷报告来跟踪这一情况。  这是桌面(CCS)特定问题、使用本地 ID 的链接无法正常工作。 基本上、该快速入门指南链接使用 ID 来了解要打开的主题。  我们将于2月发布错误修复  我们应该能够更快地与该发布相交。

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12017

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我很可能最后"剥洋葱"了一个又一个问题。

    是的、我喜欢 CCS v20可以访问 SK-AM64B 快速入门指南这一事实。

    在产品方面、我应该让新任 AM64X 营销经理(KK) 参与其中:

    • 什么应该是单独的 e2e、它是来自 AM6442的网页参考、其中有一个错误链接的 AM62A EVM 填充不正确  
    • 然后、另一个 e2e 与 https://e2e.ti.com/members/3859762 Sreenavisa 协调特定的快速启动变化。

    我将把这2个分开;同时、您已经发现了参考链路访问错误、因此我们将在25年第1季度关注这一点。

    谢谢

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我们可以在2月之前推送 CCS 链接修复的更新、因为其组件不需要完整更新 CCS 产品。  

    我可以 在结束时对几个人进行有关网页更新的 ping 操作。  我看到 AM62A 指南出现在许多 AM64相关页面上。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

     您看一下

    我有密件抄送 (+) Michael Firth 的个人资料- Michael Firth - TI E2E 支持论坛 :  谁正在 将 AM64x 产品 mktg 责任 很快转移到 KK (我昨天和他们俩进行了电话会议)