This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS v20是否支持 GUI Composer?

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1448433/codecomposer-will-gui-composer-be-supported-in-ccs-v20

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

很高兴看到 CCS 已升级到基于  Theia IDE 的 v20。 我想知道是否有 将 GUI Composer 环境迁移到 CCS v20的计划? 我在 C2000上仍然有几个 GCv1项目用于开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 C2000上仍有几个 GCv1项目用于开发。

    CCS 20在某种程度上支持 GC。 您是否在特别询问 GCv1?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 我更专注于 GCv1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、 我更关注 GCv1。

    CCS 20 (及更高版本)不支持 GCv1集成。 仅 GCv3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的答复、我还有一个问题。 关于 GCv3、是否有适合 IT 的桌面开发环境? 我更喜欢直接修改 html 文件、而不是在项目变得复杂时拖动小部件。 我已试用 GC v2/v3并将项目导出到桌面。   可以手动修改 html 文件、但有时依赖项文件可能  不完整、并且由于缺少源代码、调试有点困难。 在线 GC 编辑器有时由于网络速度较慢、并且比 VS 编码器或其他 IDE 更难使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前没有针对 GCv3的桌面开发环境的计划。