This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:内存映射阻止在调试期间读取

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1449338/codecomposer-memory-map-prevents-reading-during-debug

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

当通过 JTAG 调试一个目标时、目标的存储器映射会阻止读取按照其`.gel`文件应可访问的特定存储器区域。

采取的步骤:

1.通过 JTAG 将目标连接到 CCS v20.0.0

2."run"->"Debug Project"

3.观察

```μ A

C28xx_CPU1:
存储器映射初始化完成

```μ A

在"GEL Output"中

4.打开并选中"GEL 文件"中列出的"f28379d_cpu1.gel"、以确保地址1,480,1500为"R|W|AS2"

5.选中"Memory Map"视图中的"Data"、确认上述地址列为"R|W|AS2"

6.在调试"Watch"视图中确认这些存储器地址不可读

下面的注释:在 GEL 和 Memory Map 视图中、从地址0x0-0x157F 标记为"R|W|AS2"。 但是、在 Debug 视图的左侧边栏、由于存储器映射、"1480"不可读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的提问。

    您能告诉我们您在使用哪种器件吗?

    此致、

    Tushar