This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Theia 启动非常慢

Guru**** 2899330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1447653/codecomposer-theia-is-very-slow-to-launch

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

你(们)好、

我今天安装了 CCS 20.0.0、发现它基于 Theia。 这很好、因为我非常熟悉 VS 代码。 但我首先注意到的是 IDE 启动非常慢。 大约需要55秒才能浏览项目和打开文件。 我的电脑是 MacBook Pro 与苹果 M1芯片和最新的 macOS。

 当前 CCS 版本是否正常?

Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    [quote userid="150232" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1447653/codecomposer-theia-is-very-slow-to-launch 当前 CCS 版本是否正常?

    是的、(很遗憾)在采用 MX 器件的 macOS 上运行时这是正常的。 我们希望在将来的发行版中有所改进。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的确认。

    希望它可以在不久的将来得到解决。

    Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用我为现有问题创建的以下公共链接来跟踪进度:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12010

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢链接。

    此问题与 Rosetta 有关吗?

    我认为应该最好提供专用(基于 ARM 指令)的 CCS 版本、以便在 Apple 芯片上运行。

    Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题与 Rosetta 有关吗?

    有。

    我认为最好提供 在 Apple 芯片上运行的专用(基于 ARM 指令) CCS 版本。

    是的、我们正在努力做到这一点。

    谢谢

    Ki