This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:"数字格式"不工作

Guru**** 2900320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1449839/codecomposer-number-format-is-not-working

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

大家好。

在 CCS 20.0.0中、数字格式在 监视窗口中不工作。 这仍然是"待办事项"吗?

顺便说一下、我没有看到 Q 格式。 Q-format 对我很有用。 希望它能尽快得到支持。

Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     规则:在观察窗口中,当 一个结构的名称被选中时,数字格式可以工作,并应用于该结构的所有项目。 当 选择子结构时、它也可以工作。 但是、当选择子结构的项目时、它 不起作用。

    Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您报告此内容。 我已经为这件事提出了一个 TT。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12045

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王D一 说:
    顺便说一句、我看不到 Q-format。 Q-format 对我很有用。 希望它能尽快得到支持。

    CCS 20的下次更新中将更新此版本。