This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:CAN 通信

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1450424/lp-mspm0g3507-can-communication

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507

工具与软件:

我正在尝试在 LP-MSPM0G3507 ( REV B )中为 我的 BMS 测试 CAN 通信、我正在尝试在 PA12 和 PA13上连接 CAN 分析仪后转储代码的 MSPM0 CAN SDK 示例、PA12和 PA13专用于 CAN、然后我无法接收和消息、还尝试使用逻辑分析仪、您可以在这方面提供帮助吗? 您能告诉我任何调试过程会出现什么问题吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    是否将 CAN 收发器连接到 LP-MSPM0G3507? 如果使用 SDK 的 CAN 传输示例、则必须将接收端参数配置为与示例匹配。

    有一个关于 MSPM0 CAN 用法的指南: CAN 简介实验室 ,跳它将对您有所帮助。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在没有 CAN 收发器. 是否有任何其他可能的方法我可以使用 CAN 分析仪并且我可以共享 ss  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此图片展示的是我转储 mcan 多消息 Tx 并想要检查输出的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    评估 MCU CAN 示例需要 CAN 收发器。

    实际上、CAN 分析仪中通常有一个内部 CAN 收发器、如果 MSPM0用作 CAN 点、则需要另一个 CAN 收发器。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 CAN 点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、CAN 节点可能更准确。 它指可以通过 CAN 总线传输或接收消息的终端设备。  

    关于 CAN 协议- CAN 总线-维基百科,自由的百科全书关于 CAN 协议的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、所以我们需要一个 CAN 收发器。 我有一个 CAN 收发器,但我不认为它是兼容的 MCP 2515我是对的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    是的、对于 CAN 通信、至少需要两个 CAN 收发器。 当您使用 CAN 分析仪并且有内部 CAN 收发器时、因此您需要针对 MSPM0使用另一个 CAN 收发器。

    MCP2515似乎是 SPI 接口 CAN 控制器、我不确定您要将其用于什么、因为 MSPM0G3507中已经有 CAN 控制器。  

    此致、

    Pengfei