This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:CCS 20/CCS Theia 1.5.0 ROV 配置、无法正常工作?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1449746/launchxl-cc1312r1-ccs-20-ccs-theia-1-5-0-rov-configuration-not-working

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

工具与软件:

我好像不能让 ROV 在两个提到的 CCS 版本中都工作?  
我在这里找到了文档、但缺少任何进一步的说明
我只能获得  
我已经尝试在 File > Preferences > Code Composer Studio Settings...下添加 SDK > Runtime (RTOS) Object View (运行时(RTOS)对象视图)。
这些应反映所使用的工程 SDK (如下所示)?
并且也与秩序不起作用。
我正在尝试在较旧的 CC1352R1 Launchpad 上执行一个简单的默认项目。
我手头有一个明天可能会尝试的新产品吗?  
我记得吗、调试器必须正在运行并暂停才能查看 ROV?  
希望有人能指导我如何启动和运行这个工具。  
令我惊讶的是,我找不到任何最近和相关的问题。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SimpleLink cc13xx_cc26xx SDK 7.41.00.17、请使用推荐的 CCS 版本:  
    TI Code Composer Studio:CCS-12.5.0

     SimpleLink cc13xx_cc26xx SDK 官方不支持 CCS Theia、即使您能够导入和运行 示例、仍然不支持 ROV。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri、

    感谢您的回复、下载旧版本并稍后确认是否有效。  

    除了您的答案之外、您还可以从何处获得这些信息?  
    CCS 20支持的平台提到了 Sub-1GHz、但根据我的理解、这并不意味着完全支持或仅排除 ROV?

    希望 SDK 支持会被落实到更受赞赏和改进的 VS 斑马 CCS 平台上、这是否在路线图上有确认?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们始终建议使用 SDK 发行说明中列出的工具版本:

    SimpleLink cc13xx_cc26xx SDK 7.41.00.17版本说明

    CCS Theia 是我们明年的发展蓝图、ROV 支持也将是其中的一部分。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siri

    再次感谢您快速而清晰的回复。
    我将在将来学习发行说明的内容。  

    我可以确认 ROV 确实在 CSS 12.5中工作,正如事后所预期的那样。  
    相比之下、这就像石器时代、但提供了一种可行的解决方案。  

    期待全面的交流,保持下去!