This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS v20错误阻止更新

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1451718/codecomposer-ccs-v20-bug-prevents-update

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

在 CCSv20中、"Software Update"对话框正确地显示"C29 Feature Support"类别的更新可用、但该类别不可选择、因此阻止了实际的更新发生。

在下面的对话框中、将鼠标光标悬停在"C29 Device Support Files"复选框上会显示工具提示、内容为:

"C29器件支持文件(无可用更新)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我们的更新系统有问题。  我们希望这一问题将在本周得到解决、希望在第二天得到解决。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    现在应该可以解决 CCS v20更新问题了。 最新的 C29器件支持文件 v1.2.6.0现已作为更新提供。 请尝试一下、如果您遇到任何问题、请告诉我。

    很抱歉给您带来不便。

    Ricky