This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Windows10上的 CCS 20

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1447981/codecomposer-ccs-20-on-windows10

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、团队成员:

我安装了新发布的 CCS 20.0.0、分为以下三个问题:


1.默认情况下、所有调试探针驱动程序(如 Jlink、xds110和 Blackhawk)都已安装。 如果 提供安装选项、

用户可以根据需要选择安装。

2. SysConfig 配置太慢、滞后明显、需要优化。  这种情况一直如此、之前的 CCS12 外观相同。

e2e.ti.com/.../Video_5F00_2024_2D00_12_2D00_06_5F00_134106.mp4

3.  Energytrace 界面不是用户友好的。 能否实现实时收集数据并在需要时停止?  

就像 Silicon Labs Energy Profiler 或 Nordic Power Profiler 一样:

  

https://www.silabs.com/developer-tools/simplicity-studio/energy-profiler

https://docs.nordicsemi.com/bundle/nrf-connect-ppk/page/overview.html

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    感谢您对 CCS 20的反馈。

    [报价用户 id="499684" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1447981/codecomposer-ccs-20-on-windows10 "]

    1.默认情况下、所有调试探针驱动程序(如 Jlink、xds110和 Blackhawk)都已安装。 如果 提供安装选项、

    用户可以根据需要选择安装。

    [报价]

    是的、这是我们在早期 CCS 版本中常提供的更多选项。 我们觉得简化工作可以改善用户体验、但当然、我们也可以随时重新讨论这个问题。

    Unknown 说:
    2. SysConfig 设置太慢且具有明显的延迟、需要优化。  这种情况一直是这样、以前的 CCS12具有相同的 外观。

    是、当使用 CCS 20或更早版本时、这方面应该没有太大差异。 SysConfig 文件越复杂、打开所需的时间就越长。 SDK 本身也会在这方面产生很大的影响。  

    Unknown 说:
    3.  Energy Trace 接口不对用户友好。 能否实现实时收集数据并在需要时停止?  [报价]

    我将向跟踪团队提供此反馈。 谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们过去在 CCS 早期版本中使用这种方法来提供更多选项。 我们觉得简化工作可以改善用户体验、但我们当然可以随时重新讨论。

    我为此提出了一个 TT。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12145

    我将向跟踪团队提供此反馈。 谢谢[/报价]

    我与跟踪团队进行了交谈、他们知道这一限制。 实时收集和更新数据在路线图中(尽管时间表尚未确定)。