This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:重复的菜单项:分割编辑器水平/垂直 v.s.向下/右

Guru**** 2897360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1451127/codecomposer-duplicated-menu-item-split-editor-horizontal-vertical-v-s-down-right

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

你(们)好、

在菜单>视图>编辑器布局中、我找到了两个新项目"水平分割编辑器"和"垂直分割编辑器"。 我测试它们、它们的行为与"拆分编辑器关闭"和"拆分编辑器右侧"相同。 我认为它们是重复的、应该删除。

Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我同意,我也看不到区别。 我相信 CCS 已经将 Horizontal/Vertical (水平/垂直)添加到 Theia IDE 中。 我需要进行调查

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要调查

    事实证明,它们确实是相同的,我们从 Theia IDE 继承了这两者。 Theia IDE 之所以同时使用这两者、是因为 Horizontal/Vertical (水平/垂直)是 Eclipse IDE 中的术语、而左右侧则是它如何与 VS Code 配合工作(Theia IDE 基于此代码)。 就像 Theia IDE 希望来自两个环境的人感到舒适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为应该 更好地保持 UI 的一致性。 由于我们使用的是 Theia 平台、因此可以 删除重复的项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 最好保持 UI 的一致性。

    我同意。 重复行为可能会令人困惑。

    由于我们使用的是 Theia 平台、因此可以 删除重复的项目。

    除非我们必须更改、否则我们不希望对我们继承的 Theia IDE 进行更改。 我的印象是 Theia IDE 最终将删除水平/垂直选项并 专注于 VS 代码兼容性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们等待 Theia IDE 修复它。