This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-CCSv20-EVM:SOM Theia 与 CCS Theia 1.5.1:要为 F29H85X-CCSE-EVM 使用哪个版本 SOM?

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1446848/f29h85x-som-evm-ccsv20-theia-vs-ccs-theia-1-5-1-what-version-to-use-for-f29h85x-som-evm

器件型号:F29H85X-EVM SOM

工具与软件:

团队、
显然 CCSv20和 CCS Theia 都基于 Theia 框架。 CCSv12.8.x 基于 Eclipse。
-在 F29H85开发过程中应使用哪个版本?
-上述三个 CCS 版本是否提供 C29编译器、C29器件支持以及 C29功能元数据?

CCSv20版本说明未在线提供、因此很难了解它与 CCS Theia 1.5.x 的区别:
https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO

-关于 SDK 安装的管理员权限:
是否必须使用安装程序安装每个 SDK (如 MCU-SDK-F29H85x_1.00.00.00 _EA2)?
或者、CCS 是否能够自动识别不同的组件(如果这些组件是从另一台机器复制过来的、并且假设 CCS 版本支持给定的器件系列)?

提前感谢、
Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AnBer:

    很好的问题、我希望这一回答可作为您和未来 E2E 的参考、特别是关于 F29H85x 的参考  

    Dan Chen 说:
    -在 F29H85开发过程中应使用哪个版本?

    展望未来、CCS 20应该用于 F29H85x 开发以及其他器件(包括 F28x 和未来的 C2000器件)。 创建 CCS Theia 是为了   在 CCS Eclipse 和 CCS 20之间的这些早期里程碑期间中间支持 F29H85x、并最终将 被删除。  

    -上述三个 CCS 版本上可用的 C29编译器、C29器件支持和 C29功能元数据是否可以?

    这些功能仅对 CCS 20和 CCS Theia 可用、但 CCS 20是唯一具有与 F29x 相关的持续支持和更新的 CCS。

    [quote userid="4466" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1446848/f29h85x-som-evm-ccsv20-theia-vs-ccs-theia-1-5-1-what-version-to-use-for-f29h85x-som-evm 版本注释未在线提供、因此很难理解与 CCS Theia 1.5.x 的区别:
    https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO

    请参阅上文。 CCS 20是"基于 CCS Theia"的、因此外观和基本功能非常相似(如果不相同)。  

    [quote userid="4466" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1446848/f29h85x-som-evm-ccsv20-theia-vs-ccs-theia-1-5-1-what-version-to-use-for-f29h85x-som-evm}是否必须使用安装程序安装每个 SDK (如 MCU-SDK-F29H85x_1.00.00.00.00.EA2)?
    或者 CCS 能否自动识别不同的组件(如果这些组件是从另一台机器复制而来、并且假设 CCS 版本支持给定的器件系列)?[/QUOT]

    应使用安装程序来安装 SDK、以确保软件示例、库等的所有更新都反映在您的系统中。 CCS 专门提供器件支持、以便实际与 IDE 中的各种器件配合使用。 以下是 F29x SDK 版本说明、您可在其中找到不受支持的内容、器件支持、工具相关性等: F29H85x-SDK:版本说明1.00.00.00

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    AnBer 的问题是在我这边的问题(他是我们的 FAE)之后提出的。

    关于您的最后一点、安装人员除了解压缩数据并将其放置在正确的位置之外还做什么?

    在过去(几年前)、您曾经以 zip 文件的形式提供这些文件、这非常有用。

    我是一家大公司,我们有严格的 IT 规则,安装东西显然不是一个简单的过程。 我们必须了解一组决策板。  这样一个"公正"的过程,一套图书馆和实例显然是一个负担。 尤其是当您提供定期发布时。

    尽可能地、您应该为我们中间无法灵活点击/安装的用户提供存档链接。

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement,

    到目前为止、我们计划仅提供 SDK 的安装程序、不过这是很好的反馈、我会将其转发给团队。

    此致、

    Aishwarya.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement,

    除了安装程序之外、SDK 还将托管在 dev.ti.com 上、您可以在其中以 zip 文件格式进行下载。  

    此外,我们正在努力设置 GitHub 存储库,在此 SDK 将可用。 由于使用商业许可、GitHub 上将不提供 EtherCAT 堆栈等少量组件。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈、这为我们提供了一组可接受的访问选项。

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    下面是 跨三个平台的安装选项(包括 zip 文件下载选项)的完整列表、希望这有助于:

    Aishwarya.