This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:CC2640R2调试错误-241:即使在批量擦除后也无法连接

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1450789/launchxl-cc26x2r1-cc2640r2-debug-error--241-unable-to-connect-even-after-mass-erase

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:CC2640R2FUNIFLASH

工具与软件:

我使用的是 CC2640R2、在尝试通过 Code Composer Studio 调试器件时遇到问题。 我不使用外部 XDS110调试器、而是依靠 CC2640R2的内置调试接口。 我遇到的错误为:

连接到目标时出错:
(错误-241 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
可能发生了安全错误。
确保设备已解锁。
(仿真包9.13.0.00201)

详细信息:

  • 设备: CC2640R2
  • 设置: 使用 CC2640R2的板载调试接口(无外部 XDS 探针)。
  • IDE: Code Composer Studio v12.5.0
  • 误差频率: 每次尝试连接到目标时发生。

请求帮助:

我怀疑调试接口可能仍然锁定、或者器件配置有问题。 是否有特定的步骤或工具来确保 CC2640R2的调试接口完全解锁并可访问?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。  

    通常、此类问题 要么是由于尝试访问电路板的程序冲突、要么是 XDS110和 CC2640R2F 之间的接线不正确导致的。

    您能否确保计算机上仅打开 CCS、以及所有其他应用程序(UniFlash、SmartRF Studio、Windows 设备管理器)均已关闭?

    您能否提供您的电路板照片来查看连接?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cl é ment

    感谢您的答复和建议。

    我已确保仅在计算机上打开 Code Composer Studio (CCS)、并且 UniFlash、SmartRF Studio 和 Windows 设备管理器等所有其他应用程序均已关闭。 但问题仍然存在。

    我已经附上了我的板的照片,显示连接为您的参考这里 PIN DI03 是 TX 和 DI02是 RX 这里我正在做 UART 项目. 如果我需要做任何调整或进一步的步骤、请告诉我。

    期待您的指导。   

    此致、
    Saravanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    这是我的调试配置、正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    你分享的一切看起来不错。  

    为了彻底起见、您是否可以检查是否其它电路板和新的 USB 电缆问题再次出现?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "感谢您的答复。 这是我的第二个电路板、遇到了与之前相同的问题。 当与另一台运行 CCS 的笔记本电脑配合使用时、该板可以正常工作。 但是、当我尝试在笔记本电脑上使用笔记本电脑时、评估板进入锁定状态。 之后、即使在其他笔记本电脑上使用同一块板、仍然显示锁定状态。"

    此致、

    Saravanan,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否在两台计算机上使用相同的项目?  

    通常、您可以使用 CCFG 强制锁定调试接口。 我建议查看这个。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我在两台计算机上使用同一个项目
    您能简单介绍一下 使用 CCFG 锁定的调试接口吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    CCFG 在技术参考手册的§9.1节中有详细介绍- https://www.ti.com/lit/pdf/swcu117 

    简而言之、您的项目将覆盖由设置的某些设置 \source\ti\devices\cc26x0r2\startup_files\ccfg.c -这意味着如果两台计算机上的 SDK 文件不相同(例如意外更改)、则存在问题发生的风险。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    谢谢、我会检查您的回答 并告知您。

    此致、

    Saravanan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将标记的线解决,因为我将要出去年底的假期。  

    如果需要、请打开一个新主题帖、因为此主题帖的所有权将不会转移。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的问题尚未解决。 电路板已锁定、您能给我发送一些参考视频吗、 您能提供一些资源人员来帮助我解决这个问题吗?  我被检查的 SDK 文件是相同的。  

    此致、

    Saravanan。