This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:CCS 20.0器件-id 'CC3235SF'未识别

Guru**** 2905400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1454808/launchxl-cc3235sf-ccs-20-0-device-id-cc3235sf-is-not-recognized

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SF

工具与软件:

您好!

我要在我的新项目中使用新的 CCS 20.0。

我想从 Resource Explorer 开始将一个示例项目导入到 CCS 20.0、但这不起作用。 在 Resource Explorer 中点击"Import"时、收到错误消息"Device-id 'CC3235SF'未识别"。

我做错了什么?

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    CCS 20不支持 CC32xx。 不过、由于您可以浏览 CCS 20中的 CC32xx 示例、这可能会带来误导。 有一个开放的 TT 来隐藏这些示例:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12040

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您提供的信息。 是否可以在下一版本的 CCS 中使用 CC32xx?

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以在下一个版本的 CCS 中使用 CC32xx?

    CCS 12.8.1是支持 CC32xx 的最后一个 CCS 版本。