This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如何将重建/完全构建设置为默认构建配置

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1456520/codecomposer-how-to-set-rebuild-full-build-as-default-build-configuration

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

我们发现当修改.h 文件中的宏时、CCS 无法正确编译。

如果我们使用 rebuild 而不是 build 清理调试文件夹、则不会有问题。

在单击"Build"时、是否有办法将重建配置为默认重建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harley:

    感谢您的提问。

    您可以尝试更改一次预编译步骤吗?

    在编译工程之前、请使用以下命令清理工程。 保留 clean 命令作为预编译步骤的一部分。

    $(MAKE) -k -j 20 clean -O

    转到工程属性并导航到 构建->步骤。

    请参阅下图。

    执行上述步骤后、您应该能够重新构建示例。

    请告知我们上述解决方案是否有效。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它是有效的! 谢谢!

    但是、在清洁开始时会出现错误(忽略)、如下所示。 我应该解决它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harley:

    我可以看到 gmake 显示错误、因为它找不到用于清理的文件的路径。 这些文件不存在或路径不正确。

    您可以忽略上述错误。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 谢谢!