This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:带 CCS v20的 Tiva LaunchPad EK-TM4C123GXL

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1457542/codecomposer-tiva-launchpad-ek-tm4c123gxl-with-ccs-v20

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

工具与软件:

我正在尝试将 CCSv20 theia 与 Tiva LaunchPad 配合使用。 我有 Code Composer v12、甚至有一个小问题、每5分钟左右就会出现一个 Java 异常、但它确实起作用。 CCSv20目前无法通过 Launchpad 完全使用。  我们的课程使用汇编语言编程、而且当使用直接寄存器访问时、却看不到使用 ccsv12之类的 main.c 创建空项目的选项。 我们不使用任何示例、因为我们是从纯粹的汇编层面教学的。 通过创建项目表单 ccsv20、系统会提示下载 LaunchPad 的 SDK。 下载成功、然后运行提取、最后运行安装程序。 在文件目录中查看、它实际上已经完成了操作、然而、单击关闭(Close)按钮根本不能继续处理新项目。 如果需要、我可以提供屏幕截图(我目前不在同一台笔记本电脑上)。  

我可以导入 CCSv12项目、但随后生成会失败。 CCS v12.8项目看起来与文档兼容、但似乎不提供 CCSv12中使用的 TI 编译器、但可以更正后解决上述问题。 另一件事是、我在创建示例工程时看不到目标配置。 我仅在从 CCSv12.8中导入时看到它们。此外、自动检测功能似乎也不适用于此版本的 CCS v20。 因此、我想知道是否会在不久的将来提供对这款 LaunchPad (EK-TM4C123GXL)的支持? 似乎现在,最好的选择是使用版本12.8 .. 一个示例。 其他选项可能是在线 CCS、但这似乎也不希望甚至构建我为其他电路板选择的任何项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的课程使用汇编程、当使用直接寄存器访问时、却没有看到使用 ccsv12
    之类的 main.c 创建空项目的选项

    是的、这是 CCS 20的已知限制:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AaZFvdACfuKSvvGOsC91Gg__CCSTUDIO-ACADEMY__RdkYJ-M__LATEST

    创建项目表单 ccsv20时显示提示下载 LaunchPad 的 SDK。 下载成功、然后运行提取、最后运行安装程序。 在文件目录中查看、它实际上已经完成了操作、然而、单击关闭(Close)按钮根本不能继续处理新项目。 如果需要、我可以提供屏幕截图(我目前不在同一台笔记本电脑上)。  [报价]

    这是 Resource Explorer 上 TivaWare 软件包的一个已知问题。 这将在未来的 TivaWare 版本中解决。

    虽然可以 手动导入 TivaWare 工程、但有多个已知问题会影响用户:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12147

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12046

    [quote userid="596716" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1457542/codecomposer-tiva-launchpad-ek-tm4c123gxl-with-ccs-v20现在看来、最好的选择是使用版本12.8...

    是的、由于上述问题(和其他问题)、不建议 Tiva 用户使用 CCS 20.0.x。 建议等待 CCS 20.1.0版本与新的 TivaWare 版本一起发布。 在这之前、CCS 12.x 仍然是推荐的环境。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供 Ki 的信息。

    还有一个问题。 我们使用 Debug Sever Scripting (DSS)来自动分级实验和项目。 此类型的脚本(或类似功能)是否会在未来的 CCSv20-x 中提供? 目前、我们正在使用 Jython 来实现此目的、我们最好知道是否需要升级、或者是否需要在可能的情况下找出另一种方法。

    此致!

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此类脚本(或类似功能)是否将在未来的 CCSv20.x 中提供?

    是的、请参阅: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#which-scripting-solution-legacy-or-new-should-i-use