This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:针对 Linux 上 VS 代码的 TI 嵌入式调试则没有

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1457699/codecomposer-ti-embedded-debug-for-vs-code-on-linux-does-not

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

我尝试过各种 Linux 发行版、但所有 Linux 发行版都无法安装依赖项

  -错误不能执行命令:需要支持的平台

  -未能检查是否安装了依赖项

尚未在 OSX 或 Windows 上尝试

在查看扩展代码时、我注意到硬编码的"窗口"方面(路径、应用程序等)

似乎只有 windows 平台被编码/支持,虽然没有迹象表明这种情况

尽管我很可能安装了所有外部依赖项(CCS 各种版本和开发包以及其他一些 ARM 编译器)、但没有明显的方法可以配置扩展

TI 走的路非常令人失望

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我试过各种 Linux 发行版

    此扩展目前相当有限、并且仅在 Windows 上真正受支持。  

    我们计划 在未来使用功能更全面的扩展 、支持其他主机操作系统平台。

    很抱歉混淆。 我将 通知团队在扩展说明中澄清依赖性。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有开发路线图?

    源代码在哪里? 我可以做自己的开发来支持 Linux/Mac 平台

    我们需要的是:

     -提高透明度

     -建筑信息

     -配置提示

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    源代码在哪里? 我可以进行自己的开发来支持 Linux/Mac 平台

    我们确实计划更新该扩展以正确支持 Linux/Mac。 这应该会在几周后推出。

    我还可以为 gdb 和 openOCD 提供指向源代码的链接、因为这是开源代码。 但我不能为我们的延期而这样做。 请告诉我这是否仍有兴趣。

    谢谢

    Ki