This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:cc2650和相关的 TI 开发平台、即启动和传感器标签

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1458204/launchxl-cc2650-cc2650-and-associated-ti-dev-platforms-i-e-launch-and-sensor-tag

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC1310

工具与软件:

使用普通 CCS、而不是 rfstudio

到处都看(可能不是到处都看、而是花了几个小时)

-缺少开箱演示的代码

-缺少任何类型的例子

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ioana Panu、

    我希望你做得好。 TI.com 上 CC2650的软件开发部分提供了以下软件包:

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    这没有太大帮助。 它是一个 BLE 堆栈、大概支持 cc2650/cc1310系列。 这是 Windows 平台的设置、不能在任何其他平台上运行。 最重要的是,没有一个简单的方法来解压缩 upx 文件提取我可能感兴趣的源代码。

    现在、TI 似乎迫使我们要么切换到没有我所需内容的基于云的 IDE、要么转到 Windows 平台。

    没有冒犯性,但它可以看到的 clowd 平台是基于 theia 服务器的 Linux。

    不管怎样、我很可能必须迁移到另一家供应商。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ioana Panu、

    在此进行确认、您需要的示例位于 BLE 堆栈中(与 PROJECT_ZERO 类似?)、并且不使用 Windows (因此 CC2650 Windows 示例不起作用)。

    我假设您已经参考了 CC2650 LaunchPad、但如果您要进行新的 BLE 开发、我们建议您目前使用其他器件。  

    谢谢!
    Alex F