This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如何在 GUI Composer 中显示 RAW/YUV 图像

Guru**** 2950200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1457555/codecomposer-how-to-display-raw-yuv-images-in-gui-composer

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 GUI Composer 处理一个项目、需要显示原始或 YUV 图像。 我看到可以使用 JavaScript 执行到 BMP 的转换、但我不知道如何在 GUI Composer 的上下文中处理该转换。  

  1. 在 GUI Composer 中使用 JavaScript 的标准库将 RAW/YUV 图像转换为 BMP 是否可行?
  2. 如果是、是否有您建议用于处理此转换的特定函数、库或工作流?
  3. 转换后、在 GUI Composer 中渲染和显示图像的最佳方式是什么?

非常感谢您提供任何指导!

此致!

周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *周海峰

    听起来您正在寻找 GC 的图像分析器功能类型。 我不相信我们有这样的看法。 关于文件转换、我需要向 GC 团队跟进详细信息。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *周海峰  

    GUI Composer 应用程序位于后台、就像一个 html/js 的网页。 这意味着您不必局限于使用 GUI Composer 中可用的功能。 您可以将外部 javascript 库添加到项目中、然后加载这些.js 文件以执行其他功能。 您需要考虑的主要事项是特定库的发布许可证、如果向 TI 的客户发布应用程序、这一点非常重要。  

    例如、下面是处理 YUV 的 javascript 库。  GitHub - bvibber/YUV-canvas:将 YUV 图像帧缓冲区绘制到 HTML5画布 的 JS 类它获得 MIT 许可。  

    RAW:我已经做了一些阅读,它似乎有更多的变化与这种格式,看看这里: RAW 图像格式-维基百科

     我不确定您在应用中使用的是什么。 我会尝试使用 GC 内置的 GC-widget-image 组件、看看是否显示了原始图像。  

    Martin