This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:theia 20.01 debug 7.4.14。 工程图视图

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137, TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1457877/codecomposer-theia-20-01-debug-7-4-14-graph-view

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:TMS320F2800137TMS320C6748

工具与软件:

您好!

我将使用 CCS theia 20.01。 (TMS320C6748、TMS320F2800137 )
要在 CCS 12.7中绘制数组的图形、请输入数组的地址或名称、
数据类型(float、int、short...) 和数据数。
但在"CCS theia 20.01"中、我找不到用于输入数据类型的位置。
例如、如果数组 short a[100]的地址为0x1000 (=&a[0])、
我如何在这个数组中绘制数据图表?
在断点处停止、选择"New Graph - Expressions"、然后输入变量的名称或地址、
但我会得到一个空图。

此致、Isao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    但在"CCS theia 20.01"中、我找不到输入数据类型的位置。

    CCS 20中的图形将使用数组的数据类型作为图形的数据类型。 如果数组是 short 类型、则将对数组应用 short (16位)的大小。

    Unknown 说:
    如何绘制此数组中的数据?

    只需在表达式字段中使用数组"a"的名称即可。 将应用16位的数据类型。 请注意、您需要刷新一次图形才能绘制图形。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。


    当我在--a--(下面的例子)处断开并在"New Graph - Expressions"和"refresh"中键入"conv_f"时、图形出现了!
    在"func_a"的情况下、通过输入原始的"conv_f"来显示图形。
    但是、如果我在--B--处突破并在"新图形-表达式"和"刷新/连续刷新"中输入"fl"、y 轴数据将保持为"3.24329B"的常数值。
    在"graph_test1 ()"这样的情况下、或
    我很难判断动态存储器中有数据时该怎么做(malloc. 等)、因为我只能输入地址。
    我认为在无法输入类型的情况下显示图形是很困难的。
    在"CCS 12.7"中、可以输入地址和类型。
    我该怎么办?

    此致、Isao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、
    列表缺失。


    #define PAI 3.141593
    extern float conv_f[1000];
    void func_a( void )

    内部 I;
    for (i=0;i<1000;i++)

    Conv_f[i]= sinf ((浮点数)( i % 20)* 2.0 * PAI / 20.0 );
    }
    //- a --
    Graph_test1 (&(conv_f[0]);
    }
    //
    void graph_test1 (float *fl)

    .
    . B-B--
    .
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为我只能输入地址。
    我认为在无法输入类型的情况下显示图形是很困难的。
    在"CCS 12.7"中、可以输入地址和类型。
    我该怎么办?

    我同意、这是一个限制。 我为此问题提交了一个 TT。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12153

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我期待早日添加这些功能。

    此致、Isao