This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:UCD3138A - CCS

Guru**** 2894030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1459370/ucd3138a-ucd3138a---ccs

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具与软件:

  1. 您好!

我打算开始使用 UCD3138、按照视频的内容进行操作、导入实验练习一项目后、我在属性中发现函数与视频中的功能不相同。

提前感谢

  

以下是我在教程中拥有的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我生成它时、出现在错误下面:

    ****构建完成****
    发生生成构建文件错误。
    该工程是使用当前未安装的编译器版本(5.2.7 [Arm])创建的。
    构建已停止..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amath、您好!

    1. 在工程属性中(在工程浏览器中右键点击工程)-请确保选择正确的配置。
    2. 选择正确的磁芯。
    3. 选择编译器版本 TI v5.2.7 [TI v5.2.9]。

    如果下拉列表中没有该编译器版本、请转到 Help > Install Code Generation Compiler Tools > TI Compiler Updates… 选择所需的版本、并持续点击"Next"以安装该软件。 然后重新启动 PC。

    如果您有相关问题、请点击"Ask a related question";如果有其他问题、请点击"Ask a new question"、然后发布您的问题。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hermanth、
    我没有编译器:

    在"Help"(帮助)>中、我不需要下面的"Install Code Generation Compiler Tools"(安装代码生成编译器工具)选项:

       

    当我单击"Check for Updates"。 结果如下:

    我无法选择。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amath,

    请使用支持 UCD3138系列的 Code Composer Studio - CCStudio IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com

    请通读介绍文档 UCD3138x 器件简介 、以了解 UCD3138的入门和更多资源。

    此致
    Hemanth