This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:theia 20.01 active bar

Guru**** 2901670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1459685/codecomposer-theia-20-01-active-bar

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

 您好!

在 VScode 中、如果您使用鼠标右键单击左侧活动栏中没有图标的位置
将出现一个用于配置 Explorer、Search、Source Control 等显示的菜单。
但是、在 Theia 中、右键点击不会显示任何内容。
如果我右键单击某个图标、然后按关闭以清除该图标
如何使图标再次可见?
我想将随附的图返回左侧。
此外、如何注册新图标?

此致、Isao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    如果我右键单击一个图标并按"关闭"清除该图标
    如何使图标再次可见?

    打开视图。 在您的示例中、您关闭了"Source Control"视图。 因此、请转至"View -> Open View (查看->打开视图)..."。 并在列表中选择"Source Control"。 这将打开"源代码控制"视图、图标将返回到左侧的活动栏中。

    Unknown 说:
    此外、如何注册新图标?

    将所需视图的选项卡拖放到主侧栏中。  这会将视图放置在主侧栏区域中、并在左侧的活动栏中为视图创建一个图标。

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重复回复。

    我现在了解了如何使用活动栏。
    因此、它与 VScode 不兼容、但
    我在 Python 环境中使用 VScode。
    我认为如果兼容性进一步提高、它将更易于使用。

    此致、Isao