This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER: 20.0.1.4 IDE 不能定义语法高亮显示的符号

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1460385/codecomposer-20-0-1-4-ide-doesn-t-define-symbols-for-syntax-highlight

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

注:我不知道这是否是我的 PC 上的本地问题

具有用于 F280039的项目、我希望能够启用依赖于预处理器符号__TMS320C28XX__的代码、但 IDE/editor 会显示其它代码

请注意、这种情况仅发生在编辑器演示文稿中、编译器将正常运行(正如它所知道的定义__TMS320C28XX_)。

我的问题是

  1. 在系统头文件中使用#ifdef 时、无法轻松编辑代码(参见上图)
  2. 我无法导航到灰色区域中的函数(F12、Ctrl-LeftClick)、并且当我将鼠标悬停在该函数上时看不到函数说明-在上面的例子中、我看不到 Interrupt_register()函数的说明、因为它们位于#ifdef 栅栏内
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CCS 20中使用的 clangd 解析器、有几个未解决的问题。 这是已知问题之一。 我们希望在接下来的 CCS 更新中解决其中的许多问题。

    谢谢

    Ki