This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:使用 XDS200 USB 调试器调试 CCS 20.00和 AM64x MCU+ SDK 的调试问题

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1460873/codecomposer-debugging-issues-with-ccs-20-00-and-am64x-mcu-sdk-using-xds200-usb-debugger

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

我将使用 CCS 20.00来构建和调试 AM64x MCU+ SDK 的示例。 我的调试器是 XDS200 USB 调试器。

生成过程成功完成、但在调试过程中、当我按 F11进入包含的文件时、会遇到问题。 在某种情况下、我会收到以下消息:
Source file '..\nortos\dpl\r5\HwiP_armv7r_vim.c' was not found.
这会阻止我访问相应的源代码。

此外、当我尝试.out从加载文件时 运行 通过在工作区中选择该选项卡、文件路径会指向不存在的工作区目录、因此文件加载失败。 因此(或可能不相关)、我还遇到了在调试(move to line)期间移至特定行失败的问题。

您能否就解决这些问题需要哪些设置或调整提供指导?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    有时我会收到以下消息:
    Source file '..\nortos\dpl\r5\HwiP_armv7r_vim.c' was not found.[报价]

    请参阅:

    Unknown 说:
    此外、当我尝试.out从加载文件时 运行 选项卡、通过在工作区中选择它、文件路径会指向不存在的工作区目录[/QUOT]

    您是否在当前的调试会话中、并且使用了菜单"Run -> Load -> Load Program"(运行->加载->加载程序)? 或者、这是其他情况吗? 屏幕截图将会很有帮助。

    结果(或可能是不相关的)、我还遇到一个问题、即在调试期间移至特定行(move to line)失败。
    [/quote]

    需要检查的一点是项目的优化设置。 如果启用了优化、这可能会影响此类调试操作。

    谢谢

    Ki

    [/quote][/quote]