This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:CCS 启动新项目和关闭项目

Guru**** 2807715 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1459599/ccstudio3-ccs-starting-new-project-and-closing-projects

器件型号:CCSTUDIO3
主题中讨论的其他器件:SysConfigMSP430FR2355

工具与软件:

我观看过很多有关 CCS 的教程、这些教程主要展示较旧版本的 CCS、而我使用的是 V20.0.1。 除了这些教程之外、我找不到一种用"Empty Project (with main.c)"启动新项目的方法。 我只有示例可供参考、但找不到该选项或类似选项。 我已经采取了复制一个示例程序和删除所有东西,但我想我必须丢失一个更好的方法来做到这一点。

此外、打开项目后、我也找不到关闭项目的选项。 我已右键单击项目、但找不到任何选项来关闭项目:

当我尝试构建代码时(我以前在这台计算机上构建过它)、我收到以下消息:

[18]subdir_rules.mk:9:目标'build-623167793'的配方失败
[19]缺少参数:--board 或--device 必须指定"

添加了默认链接。 当我输入 SysConfig 文件时、有时 加载可能需要超过5分钟。 首次加载时、我无法选择器件或硬件(MSP430FR2355未列在下拉列表中。 当我最终看到文件内部时、似乎器件已经指定、所以不确定问题出在哪。 当我构建其他工程时、我没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    碰撞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    我找不到使用"Empty Project (with main.c)"启动新项目的方法。

    请访问: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#how-do-i-create-a-new-project-from-scratch

    Unknown 说:
    我也找不到打开项目后关闭项目的选项。 我已右键单击项目、但找不到任何关闭项目的选项:

    打开/关闭项目的概念不再像在 CCS Eclipse 中那样存在。 它的工作方式更像 VS Code、一切都是基于文件夹。 用户可以打开工程文件夹(并关闭该文件夹)或将工程复制到当前工作区文件夹、从而将工程文件夹复制到工作区文件夹中。

    [报价 userid="516988" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1459599/ccstudio3-ccs-starting-new-project-and-closing-projects "]

    当我尝试构建代码时(我以前在这台计算机上构建过它)、我收到以下消息:

    [18]subdir_rules.mk:9:目标'build-623167793'的配方失败
    [19]缺少参数:--board 或--device 必须指定"

    [报价]

    您是否将现有的工作项目导入到了 CCS 20工作区中? 它在旧版 CCS 上是否正常工作? 如果是、两个版本之间是否使用相同版本的 SysConfig?

    谢谢

    Ki