This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:从不同文件加载程序和符号

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1461153/codecomposer-loading-program-and-symbols-from-different-files

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

CCS 20.0.1.

我如何设置 CCS 调试器以从不同的文件加载程序和符号?

假设我具有通过具有签名等的可执行文件形成的十六进制记录  、以及具有符号的 ELF 输出文件、但不包含所有其他数据。 我想能够将十六进制记录编程到目标闪存中、并且只从 out 文件加载符号。 在 CCS 中如何做到这一点?

此致、

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何设置 CCS 调试器以从不同文件加载程序和符号?

    这不是仅通过启动配置支持的。

    您可以让启动引用要加载的 hex 文件、然后使用初始化脚本加载符号或其他相关操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的建议。 您是否碰巧有此选项的初始化脚本示例?

    另一方面、可能值得考虑增强以启动此分离负载的配置。 这是其他调试器中很常见的选项。

    此致、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您碰巧有此选项的初始化脚本示例吗?

    我花了一些时间尝试找出最佳选择、在这过程中我发现了一些问题 、我希望未来的 CCS 版本能够修复这些问题。 我能够解决这些问题。

    现在效果最好的做法是让无工程启动配置仅引用初始化脚本、然后让脚本完成其余操作(加载十六进制和符号)。

    对于启动配置、它可以如下所示:

            {
                "name": "f280049c.ccxml",
                "type": "ccs-debug",
                "request": "launch",
                "targetConfig": "/d:/SCRATCH/targetConfigs/f280049c.ccxml",
                "initializationScript": "C:/Users/user/workspace_ccstheia2/gpio_ex2_toggle/init.js"
            }

    然后初始化脚本:

    ds = initScripting();
    
    session = ds.openSession("Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe/C28xx_CPU1");
    session.target.connect();
     
    // A bug causes memory.loadProgram() to get blocked when loading hex files. Hence using GEL_Load() as workaround 
    //session.memory.loadProgram("C:/Users/user/workspace_ccstheia2/gpio_ex2_toggle/CPU1_RAM/gpio_ex2_toggle.hex");
    session.expressions.evaluate('GEL_Load("C:/Users/user/workspace_ccstheia2/gpio_ex2_toggle/CPU1_RAM/gpio_ex2_toggle.hex")');
    session.expressions.evaluate('GEL_SymbolLoad("C:/Users/user/workspace_ccstheia2/gpio_ex2_toggle/CPU1_RAM/gpio_ex2_toggle.out")');
    
    // initialization scripts will not return unless the debug server instance for it is shutdown. CCS should remove this dependency inthe future.
    ds.shutdown();

    这将为启动 config 启动调试会话、并调用 init.js 脚本以连接到目标、加载十六进制文件、然后加载符号。