This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Uniflash:刷写后 Uniflash 不会复位 CC2340

Guru**** 2890830 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-XDS110ET, LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1460825/uniflash-uniflash-does-not-reset-cc2340-after-flashing

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHLP-XDS110ETLP-EM-CC2340R5

工具与软件:

Uniflash 版本:8.8.1

硬件:LP-XDS110ET + LP-EM-CC2340R5

我正在尝试让 CC2340在 Uniflash 刷写后运行、我已选中"在程序加载后执行所选的复位"和"程序加载/闪存操作后运行目标"框、但刷写后该程序仍未运行。 加载程序后、XDS110上的红色指示灯持续亮起、Uniflash 似乎仍保持目标。

我尝试了两个复位选项(带和不带 HIB)、但没有什么区别。 "Reset Now"(立即重置)按钮也不起作用。 要使程序运行、唯一方法是按下 XDS110板上的复位按钮。

为什么 Uniflash 不在编程后复位器件? 是否有解决此问题的方法?

此致、

沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、沭阳、

    我看到您选择了器件复位选项。 您是否有其他可用的复位类型、特别是电路板复位类型?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    否、只有 CC2340上的器件复位可用。

    此致、

    沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意有一个 UniFlash 版本9.0。 您可以尝试此版本吗? 我不知道它是否能解决您的问题、但最好先尝试最新版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我已尝试 Uniflash 9.0、但问题仍然存在。

    此致、

    沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、沭阳

    Xiong Dang 说:
    Uniflash 似乎仍是我们的目标。

    我今天一直在试验这个,我同意你的评估。 无论我在 UniFlash 中选择了哪些选项(如 "Run Target After Program Load/Flash Operation")、目标都在某种程度上停止。 当我关闭 UniFlash GUI 时、目标开始再次运行(使用使 LED 闪烁的简单程序进行确认)。 我想您也能看到这一点。

    如果我使用 UniFlash CLI 进行刷写、则没有问题。

    我需要进一步调查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为此提出了一个 TT。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12166

    谢谢

    Ki