This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS Theia 找不到已安装的 MSPM0 SDK

Guru**** 2896680 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1464361/codecomposer-ccs-theia-is-not-finding-installed-mspm0-sdk

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:LP-MSPM0G3507

工具与软件:

我需要重新安装 Code Composer Theia 1.5.1.3和 MSPM0 SDK。

我使用 LP-MSPM0G3507 Launch Pad 开发套件

我打开了 CCS 并将新安装的 MSPM0 SDK 的位置添加到首选项 Code Composer Studio 设置编译器发现路径中。

然而,当我试图创建一个新的空项目,我得到警告...
"您选择的项目在云中。 在导入之前、必须下载并安装关联的 SDK。 是否立即安装?"

假设这意味着 CCS 找不到 SDK。
在之前的安装中找到了空项目、但现在没有找到。

我做错了什么?

-克雷格·戈德曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    ]我打开了 CCS 并将其添加到首选项 Code Composer Studio 设置编译器发现路径新安装的 MSPM0 SDK 的位置。

    产品发现路径适用于 SDK、而不是编译器发现路径:

    https://www.youtube.com/watch?v=1jkpPGcbxxA

    谢谢

    Ki