This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:如何在 Zero Code Studio 中使用 GPIO 读取?

Guru**** 2890770 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1465770/lp-mspm0g3507-how-to-use-gpio-read-in-zero-code-studio

器件型号:LP-MSPM0G3507

工具与软件:

大家好、我是 New DFAE。

我正在学习 MSPM0。

我正在学习零代码工作室、不知道如何使用 GPIO 读取函数。

我使用 LP-MSPM0G3507。 我想从 Launchpad 的一个 GPIO 引脚获取数字输入(整数类型)并将其与另一个引脚进行比较。

为此、我尝试了在 zero code studio 中链接 GPIO 读取和逻辑 Compare。

然而,下一张照片中的短语出现,并且两块未连接。

确切地说、DOUT 和 DIN A 是不连接的。

如何解决此问题? 如何使用 Zero Code Studio 存储外部数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    在这个版本中、不支持以这种方式使用 GPIO 模块

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Helic、

    感谢您的答复。

    我可以再问一个问题吗?

    是否可以在 Zero Code Studio 中使用计时器中断每秒递增一个特定变量?

    我最初尝试使用 PWM 输出、通过跳线电缆连接到 GPIO、

    但你的答复澄清了这种方法是不可行的。

    谢谢!

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我在零代码中找不到任何计时器中断资源。

    Delay 函数可用于更新变量、但这不是基于中断的方法。

    此致、

    Helic