This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:导入旧工程时包括工程

Guru**** 2616245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1463352/codecomposer-project-includes-when-importing-legacy-project

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

我正在开发我们的旧代码、需要能够在 CCSV12中构建它。

我做过一次、但没有做笔记、现在我又做了一次、记录难以浏览的 TI 网站和工具、供后续工程师参考。

在我的生命周期内、我无法在 Project Explorer 的"Includes"视图中"启用"包含路径。 我在编译器命令中看到了正确的--include_path 开关、并且我知道文件位于正确的位置、但在"includes"视图中路径是"灰显"的、没有明显的方法可以"刷新"它。

建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="638812" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1463352/codecomposer-project-includes-when-importing-legacy-project "]

    但在"包含"视图中、路径是"灰显"的、没有明显的方法可以"刷新"它。

    [报价]

    "Includes"虚拟文件夹中灰色的路径通常意味着 CCS 无法解析该路径。 您能确认这些路径物理存在于这些位置吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、文件夹存在-现在!

    我首先安装了 CCSV12然后开始处理我们存储库中现有项目文件的编译和链接问题。

    我下载并安装了"灰掉"的目标,我去了,但即使文件夹肯定有,工具没有自动检测到他们,他们仍然"灰掉"。

    我能够解析第一个问题、方法是前往此处并添加硬代码完整路径、而不是使用{CC5xxCSL}项目变量:

    我宁愿有一种方法来"刷新"现有的项目参考。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未使用{CC5xxCSL}项目变量

    变量正确定义了什么?

    我宁愿"刷新"现有项目参考。

    如果您选择了一个项目并按 F5、它会刷新该项目。 您也可以尝试关闭和重新打开工程(这两个选项都在 Project Explorer 中工程的上下文菜单中)