This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如何在目标字节序中显示存储器字?

Guru**** 2895430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1463691/codecomposer-how-to-display-memory-words-in-target-endianness

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3519

工具与软件:

您好!

CCS 20.0.1、MSPM0G3519

如何以本机处理器大小显示存储器字、但使用目标字节序?

可用32/16b 格式似乎只以大端字节序格式显示数据。

真实的布局

此致、

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 MSPM0是小端字节序。 在小字节序方面、两个屏幕截图是否匹配?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否应该没有选项 在目标布局中显示非字节大小而不是 将它们转换为 C 表示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不太明白该请求。 您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非字节大小的显示就像 C 代码读取它一样、C 代码根据请求的显示大小转换存储器。 该视图并不能准确表示存储器布局、而是呈现其 C 代码视图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们不支持该模式。 我们可以考虑添加此增强功能。