This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:将 CCS 20与 AM263x 和 SDK 9.0.0.35配合使用

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1460453/codecomposer-using-ccs-20-with-am263x-and-sdk-9-0-0-35

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

我尝试将 CCS 20.0.1.4与 Sitara AM263 Launchpad 配合使用、但在运行 SOC 初始化脚本时遇到问题。

在 CCS 12.5中、我使用了脚本控制台通过在脚本控制台中运行以下命令来初始化 SOC:

loadJSFile "path/to/sdk/tools/ccs_load/am263x/load_sbl.js"

运行正常。 但是、在 CCS 20.0.1.4中尝试相同的命令时会收到以下错误消息: "loadFSIfile is not defined"

通过此文档: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_20.0.0/ccs_debug-scripting.html#running-a-script、 
我尝试了也在终端中运行:run.sh "path/to/sdk/tools/ccs_load/am263x/load_sbl.js"、但得到的结果是:

importPackage(Packages.com.ti.debug.engine.scripting)
^

ReferenceError: importPackage is not defined
    at Object.<anonymous> (/home/ocmdev/ti/mcu_plus_sdk_am263x_09_00_00_35/tools/ccs_load/am263x/load_sbl.js:161:1)
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
    at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:169:29)
    at ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:194:25)

Node.js v18.16.0

请求帮助

  • 是否有更新的方法在 CCS 20.0.1.4中运行 SOC 初始化脚本?
  • 我应该如何解决"loadFSIfile is not defined"错误?
  • 我应该意识到 CCS 版本之间有任何兼容性注意事项吗?

提前感谢您的帮助!

此致、Joseíto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseito、您好!

    SOC init 脚本可能是 DSS 脚本。  

    如何解决"loadFSFile is not defined"错误?

    我相信您的意思是"loadJSFile"。 这是 CCS Eclipse 脚本控制台命令。 CCS 20的脚本控制台中不支持此函数。

    [quote userid="591876" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1460453/codecomposer-using-ccs-20-with-am263x-and-sdk-9-0-0-35我应该知道 CCS 版本之间有什么兼容性问题吗?

    CCS 20基于全新的 IDE。

    请访问 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv20/

    另见: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Ac-.62JUrvqe.dgABcQUHg__CCSTUDIO-ACADEMY__RdkYJ-M__LATEST

    虽然 DSS 仍包含在 CCS 20中、但它已弃用、改为使用新的 CCS 脚本。 目前影响您的最大更改是 SOC init 脚本是基于 DSS 的脚本控制台脚本、CCS 20中的新脚本控制台不支持该脚本。

    请器件专家注意本主题、了解在 CCS 20上运行的等效步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我期待 CCS 20中的等效步骤。

    此致、Joseíto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseito:

    [报价 userid="2210" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1460453/codecomposer-using-ccs-20-with-am263x-and-sdk-9-0-0-35/5603397 #5603397"]

    不过、当我查看脚本时、看起来它们应该严格从 CCS Eclipse 脚本控制台运行:

    3.在 CCS Scripting Console 中执行该操作(CCS 工具栏> View > Scripting Console)
    JS:> loadJSFile" /tools/ccs_load/am263x/load_sbl.js

    是否有更新的方法在 CCS 20.0.1.4中运行 SOC 初始化脚本?

    这是面向器件/SDK 专家的问题

    [报价]

    目前我们没有 CCS 20的替代脚本、因为从 SDK 11.0开始将支持 CCS 20.0。

    我建议您使用以下方法作为替代方法:

    AM263x MCU+ SDK:其他详细信息