This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:使用 CCS-20无法启动、停留在初始化阶段

Guru**** 2893640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1452888/lp-am263p-using-ccs-20-will-not-launch-stuck-in-initialization

器件型号:LP-AM263P

工具与软件:

您好!

所以我们与德州 Instr 的 Joe George 共享屏幕。 和得出的结论是、CCS20在尝试加载和运行时卡住。  该状态不允许打开、创建或导入工程。  也就是说、它已连接到 LP_AM263P、甚至显示了它的序列号。  请查看日志。  CCS20似乎只是在永久初始化、正如 CCS 工作区/开始选项卡左下角的进度条所注意到的那样。

e2e.ti.com/.../Moog-CCS20_2D00_FailLog.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    今天上午我只是带着 AM263P LaunchPad 使用了 CCS 20、没有问题。 我导入/编译工程以及将工程加载/运行到我的 LaunchPad 中、没有问题。 我不确定是什么导致了与 CCS 初始化有关的确切问题。 您能否尝试清理以下常见问题解答中提到的所有相关的 CCS 缓存?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#i-want-to-restart-code-composer-studio-with-a-fresh-environment-how-do-i-do-this

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是尝试了您的建议并删除了所有缓存和工作区。  仍然获得相同的结果、其中右下角的进度条继续忙于初始化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望有人能帮我解决 CCS20 .log 文件中的这些问题、因为我相信这些问题是问题的关键。  为了确保我的 IT 已锁定某些内容、或者防火墙可能是问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程部门正在查看日志。 当我收到任何更新时、我会随时向您发布这些更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    您是否能够解决此问题?  我怀疑这可能是由于某些环境设置(或者防病毒软件)阻止在计算机上使用 Windows 命名管道而导致的。  您是否是您组中唯一一个受此问题影响的人员?

    Baltasar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确保它也发生在我的小组里的所有其他人在 Moog。  我已经向我的 IT 部门提交了一份调查单、但希望从日志文件中了解到底是什么问题、以便我们能够相应地调整我们的凭据、这将大有帮助。  我同意您的意见、我们公司的安全措施很可能会阻止 CCS20的推出。  BTW 我们在 CCS12中从未遇到过这样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、是否可以请求 IT 人员暂时禁用防火墙/防病毒功能以确认这是罪魁祸首?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我在 Moog 的票证已经升级、以便正确的小组参与进来、可以为我更改防火墙设置。  说了这么多,我被要求问你什么服务器和端口需要被防火墙允许?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道自己是谁。 我必须咨询 IDE 团队并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我需要填写的表单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    您能否也分享一下您的 Theia 日志?  您可以通过在 CCS Theia 中查看它 Help > Support (帮助>支持) 菜单操作、然后选择"Theia log"并点击 查看 .

    谢谢!

    Baltasar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、视图按钮未突出显示(已启用)、可能是因为它在尝试初始化时卡住。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    应该可以直接从文件系统中获取此文件-它应该位于 C:\Users\中 \AppData\Local\Texas Instruments\CCS\20.0.0.00012\theia\、名称应该为"CCS_theia.log"。

    此外、在查看您之前共享的 Eclipse 日志时、可以看到似乎有两个 IDE 会话的开始和结束。  您还记得 CCS v20是否曾为您成功工作过吗?  我只是想了解这是持续故障、还是间歇性问题...

    谢谢!

    Baltasar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它工作一次,我认为直接后重新安装(第二次尝试安装).e2e.ti.com/.../ccs_5F00_theia.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看、我们会对您进行查看并发布消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    我正在准备一个补丁、其中包含一些可能的修复方法供您尝试。  与此同时、能否关闭您可能正在运行的任何 CCS IDE 并检查您的系统中是否正在运行"ccs-server.exe"进程的实例?  您可以使用任务管理器来搜索它:


    如果您确实有这个过程的任何实例、您可以将其关闭并尝试再次启动 CCS 吗?

    谢谢!

    Baltasar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    确保没有"ccs-server.exe"实例正在运行(请参阅我的上面文章)后、请尝试使用随附的补丁。

    要"安装"修补程序、请执行以下操作:

    1. 将其下载到某个位置
    2. 它旨在替换现有目录 /ccs/theia、因此将现有目录重命名为"theia_orig"、然后将补丁解压缩到其中 /ccs/目录

    该补丁包含三个略有不同的更改、您可以通过将"ccs_patch"环境变量设为值"1"、"2"和"3"来激活这些更改(一次激活一个)。  因此、请尝试将环境变量设置为这些值(一次一个)、然后启动 CCS。  您可以通过 PowerShell 执行此操作:

    PS C:\CCS\20.0.0.00012\ccs\theia> $env:CCS_PATCH='1'
    PS C:\CCS\20.0.0.00012\ccs\theia> .\ccstudio.exe

    请告诉我这是怎么一回事。  此外、在尝试完所有三个选项后、请附加 CCS 服务器日志、 即文件 C:\Users\ \AppData\Local\Texas Instruments\CCS\.ccs-server\workspaces\12c917f9302c6b8e07b9dc3b48f3ad4d\.metadata\.log。

    谢谢!

    Baltasar

    e2e.ti.com/.../ccs_2D00_theia_2D00_win_5F00_2025_2D00_01_2D00_17_5F00_145835.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。  我刚才使用窗口中的控制面板添加了 env 变量。

    将其设置为2并以管理员身份运行 CCS20后、系统会启动并要求我进行更新。  下一步是什么?:

      1) 1) 我应该进行更新吗?

       2) 2)我现在是否应该尝试值为3的 CCS_patch?

    BTW 设置为1不起作用、仍然卡在初始化阶段。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5875.ccs_5F00_theia.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ccs_5F00_theia-_2D00_-CCS_5F00_PATCH-settings.zip

    一旦 CCS20可以使用值为2或3的 CCS_patch 运行、我尚未完成软件更新。  请参阅日志文件。  并非如此、当 CCS_PATCH 为0或1时、CCS20卡在初始化阶段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    感谢您试用补丁、看起来我们已经制定了解决方案。  在我们完全确认它是否有效后、我会将修复程序包含在即将推出的 CCS v20.1.0版本中。   由于 CCS_PATCH="2"有效、因此不需要尝试值"3"。  只需将其保持为"2"、直到 CCS v20.1.0发布(但如果您已经尝试了"3"、则不会造成损害-只需切换回"2")。  CCS v20.1.0可用且升级到之后便需要完全删除 ccs_patch 变量。

    请忽略更新弹出窗口-请勿更新。  否则、它会覆盖补丁。  但是、如果弹出窗口不断询问您或如果您需要这些器件更新、则可以运行更新、然后再次重新解压缩补丁以替换 /ccs/theia 目录。

    现在请您:

    1. 确保 CCS_patch 设置为"2"。
    2. 尝试重新启动 CCS 几次、并尝试创建/编译工程。  我要确认该修补程序在多个 IDE 会话中始终有效、并且 IDE 会话在较长的使用期内保持稳定。
    3. 您还能以普通用户身份尝试启动 CCS、看看这样是否起作用。
    4. 尝试以上操作后、请附加  CCS 服务器日志、即 文件 C:\Users\ \AppData\Local\Texas Instruments\CCS\.ccs-server\workspaces\12c917f9302c6b8e07b9dc3b48f3ad4d\.metadata\.log。  我也想看一看。
    5. 此外、您能否 与组织内的其他用户共享该修补程序以确认它也能为他们解决该问题?

    谢谢!

    Baltasar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、我在上面编辑了几次我的帖子、以添加几个额外的请求、因此请参阅此页面、而不是原始电子邮件通知。

    谢谢!

    Baltasar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说、事情似乎相当稳定。 我已经按照您的要求完成了、我仍在以管理员身份运行、只是为了避免我认为来自我的 IT 设置的弹出窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../the-log.zip