This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:将跟踪窗口内容保存至文件

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1464888/codecomposer-saving-trace-window-content-to-a-file

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

工具与软件:

您好!

是否可以将跟踪窗口内容保存到文件?

此致、

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="636987" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1464888/codecomposer-saving-trace-window-content-to-a-file 是否有办法将跟踪窗口内容保存到文件中?

    这是关于 CCS 20吗? 如果是、则可以选择将 EnergyTrace 数据保存到 csv 文件中。 SAVE CORE Trace data (保存内核跟踪数据)选项尚不可用。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 这是 CCS 20.0.1。 它是 MTB 内核跟踪。

    这是 IF 调试器 GUI 的基本功能、也是非常有用的功能。

    何时可供使用?

    此致、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在路线图上、但到目前为止还没有确定的日期。 最早将是 CCS 21-x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    将 MTB 流式传输到文件而不仅仅是导出窗口内容的选项。 PC 不连续可能就足够了。 离线恢复执行跟踪相对容易。

    此致、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于将 MTB 流式传输到文件中的选项如何不仅仅是导出窗口内容

    这已在路线图中。 显然、从跟踪视图中实现这一点需要完成大量的工作、因此第一次迭代可能会使用目标应用程序使用一些跟踪库来配置和导出捕获的跟踪数据。 我们还计划提供一些后处理脚本来分析数据并生成一些报告、例如函数分析。 理想情况下、我们也会在 IDE 支持该功能、但这将是更深入的发展过程。