This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:无"导出"选项

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1466811/codecomposer-no-export-option

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

我有一个基于 C2000Ware 示例的工程。

我想将它与 SDK 分开、以便在将来可以存档和重建、从而可以通过版本控制更轻松地跟踪它。

共享说明 指示我应转到"File -> Export (文件->导出)"。

但是、我的文件菜单中没有 Export。

我正在  Linux 上运行 Code Composer Studio 版本:20.0.1.4__1.6.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="639926" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1466811/codecomposer-no-export-option 共享说明中 指明我应转到文件->导出。

    这些指令适用于较旧的 CCS Eclipse 环境(CCS 12.x 及更早版本)。 CCS Theia/20中没有打开/关闭/导出项目的概念。

    在 CCS 20中、您只需压缩工作区内的项目文件夹(这也可在 CCS Eclipse 中使用)。

    谢谢

    Ki